This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:EVM 在中国销售吗?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/596778/awr1443boost-is-the-evm-on-sales-in-china

器件型号:AWR1443BOOST

 如果发货 地址在中国、我无法确认订单。

 该 EVM  在中国销售吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Changcheng、
    是的、您可以通过以下链接 www.ti.com/.../awr1443boost 申请使用 ARW1443BOOST EVM

    谢谢、此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 应在中国订购。  TI store 目前似乎存在一些阻止向中国发货的问题、但我们正在努力解决这些问题。  解决后、我们将立即更新此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已解决。  可以在中国输入毫米波 EVM 订单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果发货 地址在"香港"、我无法确认订单。

    错误:"由于出口限制、我们无法配送您所在国家/地区的此部分。 请删除以继续。"

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:


    我们将对此进行研究、并将很快更新。


    谢谢、


    -Artem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    现在应该解决这个问题。  我们昨天晚上从我们的角度对其进行了测试、可以下单。  请重试。

    谢谢、

    -Artem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Artem、

    感谢你的帮助。

    此致、
    Amin