This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP435:晶体管选择指南

Guru**** 2609395 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597254/tmp435-transistor-selection-guideline

器件型号:TMP435

您好!

我将查看 TMP435数据表。  在 GND 集电极连接和 二极管连接之间、哪种类型更准确?  

我必须知道晶体管的 β 值、然后输入到寄存器中进行 β 补偿? 我是否需要检查晶体管的任何其他参数?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Di:

    我将对此进行研究。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的器件支持晶体管连接和二极管连接配置、因此无需在精度方面进行折衷。

    从图11中:

    "二极管连接配置可提供更好的趋稳时间。 晶体管连接配置可更好地消除串联电阻。 NPN 晶体管必须连接二极管。 PNP 晶体管可以连接晶体管或二极管。
    TI 建议将此布局用于 MMBT3906LP 和 MMBT3904LP 器件。"

    TMP435具有自动 β 补偿、因此您不必知道确切的 β 值。 但是、您必须决定是否打开 Beta 补偿。

    以下是数据表中有关 β 校正的一些注释:

    Beta 校正配置设置为"1000"、传感器连接 GND 集电极(PNP 集电极接地)。
    设置为"0111"的 Beta 校正配置或传感器连接了二极管(基极短接到集电极)。
    如果禁用 β 校正('0111')、则会取消高达1kΩ Ω 的串联线路电阻;如果启用了 β 校正('1xxx')、则取消高达 Ω 的串联线路电阻
    μ 300Ω 已取消。

    如果您的晶体管 I-V 特性与 TI 推荐的 MMBT3906LP 或 MMBT3904LP 器件相似、您将会得到满足。 如果不是、则必须找出实际的 n 因子值并使用校正寄存器来补偿 n 因子不匹配。 N 因数校正增益差。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Kevin。
    您能否解释什么是 N 因数? 我在 MMBT3906LP 数据表中找不到定义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DI、

    N 因子是晶体管的理想性。

    您可以在此处了解有关远程传感器的更多信息:

    www.ti.com/.../sboa173.pdf

    理想晶体管的 N 因子为1。 通常、我们的传感器配置为1.008或1.003。

    N 因子的作用类似于 I-V 曲线的增益调节器。

    开尔文