This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007:风能效应

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597758/tmp007-wind-effect

器件型号:TMP007

尊敬的技术支持团队:

 

TMP007数据表描述了以下精度。

 

0°C 至+60°C 范围内为±1°C (最大值)

–40°C 至+125°C 范围内为±1.5°C (最大值)

 

风能是否会影响这种精度?

我们的客户希望将其用于风扇。

 

如果是,您是否有精确度与风力数据?

之前、他们使用了其他供应商的热电堆温度传感器、然后受风影响。

 

所以他们想知道。

 

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您误解了数据表。 该器件包含一个本地温度传感器、与我们的其他产品一样、该传感器报告芯片本身的温度。 此外、红外传感器报告远处物体的温度。 这两个传感器的规格是单独的、如下所示。

    是的、红外传感器受风和其他温度变化的影响。 这是该技术的继承特性、而不是您客户发现的 TI 产品所独有的特性。