请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP401 大家好、团队、
我们的定制器现在正在使用 TMP401、我们发现0x03寄存器的位2自动变为1。
我让他们检查软件代码、发现在上电期间他们将关闭日期写入0x03寄存器。
从我们的数据表中可以看出、0x03是一个读取寄存器、因此、您是否希望帮助我检查此问题是否是由写入0x03寄存器引起的?
谢谢、此致、
Fu Antony
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.