This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:放大距离 FFT

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597434/awr1642-zooming-into-range-fft

器件型号:AWR1642

我们的应用需要高精度的单个物体的计算范围、与以下演示中所示的内容类似。  

我们不需要如上所示的微米精度、但需要5mm 的精度。  这可以通过当前 SDK 进行演示吗?  如果是、应使用哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Greg、
    感谢您关注 AWR1642器件。 您能否分享更多详细信息,如您所要定位的最大距离、最大速度和速度分辨率?
    在目前的 SDK 演示中、我们可以获得高达4cm 的分辨率。 此外、在演示中、精度将限制为此分辨率。 为了获得更好的精度、必须使用更多技术。 在您的用例中、传感器只能看到一个点对象、或者是否可以有多个对象彼此相邻?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Vivek。

    我们所需的最大距离为5m。 遗憾的是、4cm 不足以满足要求。 我们的理解是、1.0 SDK 版本支持小于1cm 的更高精度测量。

    我们采取的最佳方式是什么? 您是否有可用于上图演示的源代码? 可以简单地修改'mmw'演示以添加零填充吗?

    此致、
    Greg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    为了将精度提高到4cm 以内、最好的方法是修改 OOB 演示的代码、以在与目标对应的峰值周围执行内插、从而获得更好的距离估算精度。

    例如、您可以在目标距离捕获距离单元、然后对这些样本执行二次插值以提取真正的峰值。 在检测过程中、必须在2D FFT 之后完成此操作。 使用2D FFT 输出进行插值、而不是"检测矩阵"输出。

    在进行测量时、微表演示要求目标在几秒钟内完全静止。 如果您在使用雷达时需要速度信息、则可能不适合使用微表演示。

    此致。
    Anil