This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:有关 SpO2计算的帮助

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597531/afe4490-help-about-calculation-spo2

器件型号:AFE4490

大家好、

我将 AFE4490芯片用于 SpO2监护仪、我的寄存器设置符合 AFE4490数据表表表2、和

CONTROL1、0x000100 //计时器打开、无平均值
TIAGAIN、0x00C000 // 5pF、500K 、2级用 STG2GAIN1[2:0]位指定的增益值、000 = 0dB 或线性增益1启用
TIA_AMB_GAIN、0x064200 //第2级 µA 由 STG2GAIN1[2:0]位指定的增益值、010 = 6dB 或线性增益2、0110 = 6 μ A 来启用
LEDCNTRL、0x013838 // LED_RANGE = 01 50mA、LED 电流~10mA Po PriMer od 仿真器
Control2、0x020000 // 01 = 3.3V 电源的0.5V Tx 基准电压
control0、0x000001 //启用 SPI 读取模式

我在 ADC_DRDY 中断上读取 LED2VAL 和 LED1VAL 寄存器、在数组中选择1024个值。 我从您的"使用 PPG 信号估算 SpO2 "帖子中读取了7612.Calculation of SpO2 Using PPG signals.pdf。

当我计算 ir_ac、red_ac、ir_dc 和 red_dc 时,我将此等效值用于 SpO2校准:SpO2 = 110 - 25* R,其中 R =(red_ac/red_dc)/(ir_ac/ir_dc)是我对吗? 我的百分比错误、您能帮我估算/计算真实值吗?

此致、

Aleksandar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aleksandar、

    您能给我们提供 ir_ac、red_ac、ir_dc 和 red_dc 的值吗?
    此外、您如何说计算值是错误的。 您是否有一些数据要与之进行比较?

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从传感器收集了1024个样本。 然后、RED_DC 计算为读取样本 LED2VAL 寄存器(0x2A)的平均值、IR_DC 计算为读取样本 LED1VAL 寄存器(0x2C)的平均值。 然后、我计算每个样本和 red_dc/ir_dc 之间的差值(例如:dif_red_dc = led2values[i]- red_dc)、然后我计算出差值的功率(pow_dif_red = pow (dif_red_dc、2))、然后我将所有交流分量总和 red_ac_sum = pow_dif_ac_red = 1024、/ac_sum = dif_red_ac_ac_um = 1024 /ac_ac_amue_/ue_ue_ue_ue_ue_ue_ue_ue_ue_ue_u 我的值高于100%、我有另一个用于比较的 SpO2器件。 (SpO2设备显示97%、我的设备显示106%)

    谢谢、Prabin、感谢您抽出宝贵的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否正确地估算原始 PPG 信号中的直流和交流分量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aleksandar、
    二值标准 ISO80601-2-61介绍了如何从多波长的时间依赖型强度测量中导出脉动式血氧计参数。 例如、附录 FF:"脉动式血氧计设备"目前是如何校准的?"。

    此致、
    Marcus Schwenk (飞利浦医疗系统、开发基础测量)