This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60:关于 LM60精度

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597277/lm60-about-lm60-precision

器件型号:LM60

尊敬的支持团队:

对于 LM60 它报告的温度 是芯片本身的板级温度还是外壳温度?  /-4度的精度如何?(与哪个位置温度相比)。 对于室温、精度应为+/-3度、对吧? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是您之前所做的重复帖子。  如果要修改/添加、请修改原始帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    因为没有人回答这个问题,所以我只是简化了问题,如果这个问题被忽略,我会再重新发表。  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera、

    好的、我看到了。 我将对此进行研究。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    热传导主要通过金属引线进行、因此电路板温度将占主导地位。  

    在25C 时、最大温度误差应为+/-3C。