This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007:异常行为

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597535/tmp007-abnormal-behavior

器件型号:TMP007

大家好、对于我们用于烟雾检测和热源的新系统、我们正在测试 TMP007、但在测试期间、我们注意到了异常行为:
-在没有变化的情况下,芯片的温度会突然下降,同时也会降低温度
-环境温度较低时,它可以更好地跟踪温度波动。

我们正在等待帮助。

大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Enrico、

    对于所有类型的红外温度感应技术而言、环境温度变化始终是一个问题。 因此、您应设计外壳以限制暴露于环境温度变化和空气移动中。

    如果您可以提供有关设计的更多详细信息、我可能会提供其他支持。

    有关此技术的概述、我强烈建议阅读 IR 常见问题解答的前几节。
    e2e.ti.com/.../548824

    谢谢、