This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:为什么演示代码中的 L3RAM 设置为640KB (0xA0000)、而在产品说明中、则为768KB

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/596746/iwr1642-why-l3ram-in-demo-code-is-set-to-640kb-0xa0000-while-in-product-description-there-is-768kb

器件型号:IWR1642

为什么将演示代码中的 L3RAM 设置为640KB (0xA0000)、而在产品说明中、则有768KB?

能否将 SOC_AR16XX_DSS_L3RAM_SIZE 修改为768KB? 有什么限制?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    部分可用的 DSS_L3 RAM 用于雷达块开发、这减少了应用使用的可用空间。
    这仅适用于器件的 ES1.0修订版、并记录在器件勘误表: www.ti.com/.../swrz073中

    在器件的未来版本中、将为应用代码提供完整的 DSS_L3空间。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们希望这已经回答了你的问题。 请将此 TT 标记为已回答、如果您需要更多帮助、请告知我们。

    谢谢、
    Vaibhav