This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:SpO2饱和度算法

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597590/afe4490-spo2-saturation-algorithm

器件型号:AFE4490

大家好、

 我购买了 AFE4490 IC 并与控制器集成。

我收集并处理数据并绘制为波形 、然后 使用算法计算脉率和 SPO2饱和值。

---- > SpO2 Saturation values are 错在随机计算中。

(I.e)某些手指显示正确的值某些手指显示错误的值。 在仿真器中工作正常。

 -->存在漂移问题的波形。

此 SpO2计算是否有任何示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    很抱歉、我们没有 SP02计算的示例代码、因为 SP02会从客户变为客户、也取决于平台。
    为了获得一致的结果、您可以尝试一些信号处理技术来消除直流漂移。


    此致、
    Prabin