请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
在 TI 的毫米波器件 overview_AWR1x.pdf 中,我在信号处理流程 中找到了群集模块,
1DFFT->2DFFT->检测->3DFFT (DOA)->群集->跟踪->对象分类
问题1: 群集的一部分有什么用途? 以及如何实现它?
问题2: 对象分类基于什么? 基于目标的宽度和高度? 我认为我们只能得到简单的分类、例如大车、中车和小车。 是否可以根据当前的 TI 技术区分人类与汽车?