This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:ANA#07:芯片 SWRZ071勘误表

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/596725/awr1243-ana-07-errata-silicon-swrz071

器件型号:AWR1243

您好!  

ANA#07 CSI2活动耦合到时钟

受影响的版本: AWR1243 ES1.0和 AWR1243 ES2.0

说明:CSI 传输开始和结束时的状态转换期间、CSI 线路上的活动耦合到时钟中、导致 TX 输出中出现毛刺脉冲。

这是否在传输的线性调频脉冲中显示为正弦干扰?

它是从电力线耦合还是从 x4倍频器耦合到 PA? 此外、这种耦合来自 CSI-2时钟还是 BGA 上 CLKP 和 CLKM 附近的特定 CSI 数据通道之一?

此问题是仅在 TX 输出上出现,还是也会影响 LO/IF?

谢谢、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AWR 1243的生产版本中是否存在修复或计划修复?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您关注我们的器件!
    此 TT 已分配给专家、他们很快将在此处回复。

    此致、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    当 CSI 数据通道根据 MIPI 协议在 LP 和 HS 模式之间转换时、会观察到由于 CSI 活动而产生的毛刺脉冲。 这种转换在通过 CSI 传输数据包的开始和结束时发生。
    我们计划在生产芯片中解决此问题。 目前的解决方法是增加线性调频脉冲空闲时间、以便完整的 ADC 数据在空闲时间内通过 CSI 进行传输、而不会扩展到下一个线性调频脉冲。 这样、当 ADC 未对任何数据进行采样并且不会在 ADC 数据中引起任何干扰时、LP/HS 传输将会及时发生。

    此致、
    DHAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Vaibhav 和 Dham!

    DHAM:非常感谢您的详细回答。 现在、我更好地理解了在 MIPI 协议方面发生干扰的情况。 很高兴听到这将在量产样片中进行修复。 我仍在尝试了解耦合的性质。

    这种耦合只会影响76GHz 以上的 Tx 输出,还是耦合也会影响 LO 信号? 此外、这种耦合来自 CSI-2时钟还是 BGA 上 CLKP 和 CLKM 附近的特定 CSI 数据通道之一?

    感谢您的及时和支持。

    此致、

    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    影响是 LO、因此我们可以在 TX 输出上看到它。 干扰源是数据线(两个通道)。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    再次感谢您的回复。 我对此表示赞赏。

    我知道 AWR1243面向级联架构。

    例如、如果一个 AWR1243仅用作主器件(不用作接收器、不对 ADC 数据进行采样)、并将 LO 信号发送到星型拓扑中的另外两个从器件 AWR1243器件(总共3个芯片)以及其他同步信号。

    在这种情况下,从 AWR1243的 IF 数据中是否仍然会出现耦合问题?

    感谢您的帮助:)

    此致、

    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    这是一个有趣的问题! 我们没有尝试过这种精确的方案、因为除了提供 LO 之外、很可能还希望使用主器件进行线性调频脉冲。 让我再检查一下这个、然后返回。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    在使用 AWR 1243开发内部级联原型时,TI 是否发现了此问题? 然后必须实施相同的工作?

    谢谢、

    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RJ、

    目前、即使使用外部时钟、也会出现轻微的干扰。 我们将致力于解决这一问题。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    非常感谢您的回答。  

    您说、即使使用外部时钟、也会出现轻微的干扰。 这是基于测试还是基于团队在芯片内部设计或布局方面期望的结果?

    此致、

    RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    如果在调试阶段使用 LVDS,是否也会发生这种情况? 我假设在硬件层面、CSI 和 LVDS 都是相同的、即使使用 LVDS 而不是 CSI 来传输数据、也会出现此问题。

    谢谢、

    RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    这就是我们观察到的情况。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    我之前对您的问题的回答是、如果我们在实验中看到过、 是的、我们在实验中观察到了这一点。
    关于 LVDS 模式下的干扰,LVDS 模式不存在此特定问题。 LVDS 模式下没有 LP 到 HS 的转换。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    非常感谢您的详细回答。 感谢您的帮助和见解!

    此致、

    RJ