This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:如何访问 CCS 中的 EDMA 寄存器?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/596812/iwr1443-how-to-access-edma-register-in-ccs

器件型号:IWR1443

您好!

运行演示后、我想在 CCS 中检查 EDMA 寄存器。 但我无法看到大多数寄存器。 您是否愿意告知您遗漏的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    您是否正在尝试从 R4F 或 DSP 内核访问这些内容?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    IWR1443只有 R4F、没有 DSP。 因此、从 R4F 进行访问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    快照中的地址区域属于 DSS_TPCC 实例。 请检查 EDMA TPCC 的寄存器映射以查看此模块的有效寄存器。  

    有效地址偏移量为0x0、0x、4、0x200。 等等。

    EDMA 一章可在 IWR1443产品页面的技术参考手册中找到

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaibhav、

    在表1-1中。 主子系统、TRM 的 Cortex-R4F 存储器映射(swru522.pdf)、我只能找到 tpcc 的 dss_tpcc 地址。 如果 dss_tpcc 的地址不是 R4F 访问 EDMA tpcc 寄存器的正确地址。 您是否希望提供正确的地址?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    CCS 视图中 DS_TPCC 的地址是正确的。 因此、您正在查看正确的位置。

    但是、在该位置之后、您只会看到已填充且可访问的有效寄存器。 我尝试在上一个帖子中添加快照、似乎没有显示。

    我将在下面再次尝试:

      表11-19中列出了在 DSS_TPCC 的基址查找的有效偏移地址:(包括下面的快照,希望显示该快照)

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaibhav、

    我明白了。 并非所有与 TPCC 相关的存储器都有效。

    谢谢、