请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 您好!
在 DSS#06中、显示"Available L3 RAM is lesser by 128KB"。 但我的客户将代码中 L3的大小定义更改为768kB、并定义了一个大小为768kB 的大数组。 当前未发现问题。 客户正在使用 AWR1642 PG1.0。
是否存在任何潜在问题? 目前是否由于客户代码未使用640KB~768KB 的空间而没有问题?
如果客户在 PG1.0上使用的 L3大于640KB、可能会出现什么问题?
谢谢、