请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642TI 文档描述 WX 可以通过以下公式计算得出、N=64、这意味着 WX 分辨率大约为360/64=5.625度、因此分辨率不够好、 这是否意味着我们仍然需要执行一些后处理、例如使用相位比较单脉冲方法来计算更精确的角度?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.