This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:Radar Studio 中 TX 启动时间位置不匹配和应用手册 swra553.pdf

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/596389/iwr1642-mismatch-of-tx-start-time-location-in-radar-studio-and-application-note-swra553-pdf

器件型号:IWR1642

您好!

在应用手册"在 TI 雷达器件中对线性调频脉冲参数进行编程"(www.ti.com/.../swra553.pdf)中、客户发现以下是典型的 FMCW 线性调频脉冲。 您将发现 TX 开始时间在 ADC 开始时间内。

但在 Radar Studio 中、您会发现 TX 启动时间在空闲时间内。

您是否愿意建议哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    我们允许正负 TX 启动时间。 如果您使用正 TX 启动时间、则发送器将在斜坡启动后开启(按作为输入提供的时间量)。 如果您使用负 TX 启动时间、则发送器将在斜坡启动之前打开。 您上面提到的两个图表示了这两种情况。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    这是否有助于澄清您的疑问?

    此致、
    Vivek