This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AWR1243升压 EVM 上的天线带宽

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/596644/awr1243-bandwidth-of-antenna-on-awr1243-boost-evm

器件型号:AWR1243

您好!  

我想知道刻蚀在 AWR 1243Boost EVM 上的天线的带宽是多少?

谢谢、  

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    所有 XWRx EVM TX 和 RX 天线(包括 GCPW 和微带传输线路馈电)设计为在这些器件的整个76GHz 至81GHz 工作频带中实现优于-10dB 的 S11。

    这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randy、

    非常感谢您的回复。 这回答了我的问题。 作为后续行动、我了解到设计意图是在5GHz BW 上获得性能。

    您是否有任何 S11测量值用于比较从设计与实现角度来看它是如何得出的?

    此致、

    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    您可以在勘误文档(www.ti.com/.../swrz071.pdf)中找到 S11编号。
    目前、我们在整个频带内未达到-10 dB S11、但将对此进行改进。 但是、我们引用的 TX 和 RX 性能数字与我们板上现有的 S11搭配使用。

    此致、
    DHAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Dham 的答复。 感谢你的帮助。

    如果我理解正确,这将在芯片上的生产样片(芯片到封装转换)中的封装级别得到改进? 或者是 GCPW 和 TX 线路的根本原因、并且将在评估板级别进行改进吗?

    此致、

    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    我们尚未最终确定确切的内容。我们的第一个首选项是在软件包中修复它。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、  

    此外、关于 BoosterPack EVM 上的设计天线与制造天线匹配、我们目前没有任何可以共享的测量数据。  

    请告诉我们、这是否能解答您对此主题的疑问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Vivek 和 Randy。

    此致

    RJ