This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:我的回波丢失了! 我可以#39;t 在 COMPIN 中看到任何内容。 我出了什么问题?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595234/tdc1000-my-echo-was-lost-i-can-t-see-anything-in-the-compin-what-did-i-do-wrong

器件型号:TDC1000

大家好、  

我´设计一个液箱液位传感器、所有传感器都可以正常工作、但在 compin 中看不到任何信号。

电路为:

*CLKIN:5MHz   *传感器:40kHz

* PGAOUT 和 COMPIN 之间的带通:22kHz (2.2nF、3.3k 欧姆)-72.3KHz (.01uF、220欧姆)

*在 LNAOUT 和 PGAIN 之间:1nF

*LNA =电阻式

* PGA 增益:21dB (已探测所有增益值)

*Tx:30脉冲

*模式:0

*短 ToF

寄存器的准确值为:CONFIG0:0xDE、CONFIG1:0x40、CONFIG2:x80、CONFIG3:0x00、CONFIG4:0x5F、 TOF_1:0xE4、TOF_0: 0x1f、超时:0x43、Clock_rate:0x00

我需要在5cm - 50cm 范围内进行测量、有什么想法吗? 抱歉、如果我的英语不是最好的、我正在学习。

 感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色= COMPIN

    蓝色= Tx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    由于您使用的 TX 脉冲设置为30、因此传感器传输的时间非常长(从示波器捕获结果来看、大约为700-800us)。 除此之外、换能器的停转时间很短、大约为200-300us。 在水中、声速约为1350、因此假设您从水箱底部通过水进行测量、此传输时间将占总行程约1.35m、或以比最高水箱高度大67.5cm 的方式进行测量。 如果是这种情况、则会在发射脉冲内屏蔽回波。

    我建议将发射脉冲的数量减少到5个或更少。 尤其是在40kHz 等较低频率下、在如此小的距离内、衰减应该很小。

    此外、您还启用了 FORCE_SHORT TOF。 在这种情况下、您应该禁用它、因为您在预期的回波之前有相当长的时间。

    不过、在此期间、您仍应在 COMPIN 引脚上看到一些活动。 请上传您的设置原理图吗?

    此致、