请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 您好!
在 MMW SDK 1.0.05中、我在函数 MmwDemo_parseProfileAndChirpConfig 中找到以下代码。 为什么有限制? 它受硬件或软件的限制吗?
/*因为 validChirpTxEnBits 是32的静态数组*/
DebugP_assert (frameTotalChirps<=32);
在我看来、如果不考虑存储器大小、它可以在一帧中支持512个不同的线性调频脉冲、对吧?
谢谢和 BR、
Andy