This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:awr1243

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/596723/awr1243-awr1243

器件型号:AWR1243

你好

我工作的公司目前生产24GHz 的2D 雷达

我们将升级到77ghz、并希望将 AWR1243用于我们的下一代产品

我对40MHz 晶体时钟和 LVDS 通道之间的耦合问题有点担心  

LO 频谱上产生的杂散将取决于 ADC 数据、因此会降低总体系统性能

我可以采取哪些措施来减少或消除此问题?

从外部振荡器驱动芯片是否有帮助?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您关注我们的器件!
    此 TT 已分配给专家、他们很快将在此处回复。

    此致、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    我们将在器件的生产版本中解决此问题。 因此、您不必再做任何特殊的事情。

    谢谢、此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    为了澄清这一点,现已推出的 AWR1243器件型号(ES 2.0)中已经解决了这一问题。 因此、如果您现在购买器件样片或 EVM、则不会出现此问题。

    谢谢、此致、
    DHAM