This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1314KEYPAD-EVM:LDC1314KEYPAD-EVM

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/593185/ldc1314keypad-evm-ldc1314keypad-evm

器件型号:LDC1314KEYPAD-EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-00509

您好:

我刚刚收到了 TIDA-00509演示板并开始下载相应的文档和设计文件。

我注意到、没有发现与微控制器运行代码(项目源代码)相关的链接、而不是数据。

有用于 VB GUI 的源代码、但不适用于嵌入式系统。

我想实时加载项目并进行调试。

请告知..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Yuri、

    我将对此进行研究。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 如果您发现此主题或与此主题相关的任何内容、请告诉我。

    此致、

    Yuri