This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:照明板

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595911/opt8241-cdk-evm-illumination-board

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

尊敬的所有人:

我们已经拥有并使用 OPT8241 3D 评估模块、它运行良好。

我们能否单独订购照明板(带红外激光器、散射器等)? 我们在没有传感器板的情况下需要它。

提前感谢您的友好帮助!

此致、

Csaba Fekete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们目前不单独提供照明板。

    这些 EVM 的 CM 是位于德克萨斯州普莱诺的氪解决方案。 如果他们可以为您单独构建这些文件、您可以尝试联系他们。
    www.krypton-solutions.com/.../

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anand:

    感谢您的信息! 我与 Krypton Solution 的 Bhupendra Sachani 联系。 他们需要 TI 的许可、以便为我们生产/运输照明板。

    您可以向我发送可向 TI 发出此许可的联系人吗?

    提前感谢!

    此致、
    Csaba Fekete
    运营经理
    +36 30 822 5455
    zLense–www.zlense.com
    Hu -1101 Budapest、Expo t é r 5-7。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们不能提供此权限-我们只允许按原样销售完整的 CDK EVM。

    但是、您可以修改 IB 的设计文件以删除 TI 标识和标记(以及您喜欢的任何电气更改)、并将其作为新的 PCB 作业转到氪。

    此致、
    Anand