This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:TDC1000-TDC7200 EVM 传感器建议

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595496/tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-tdc7200-evm-sensor-suggestion

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

一位教授问:

"我们从 TI store 购买了 TDC1000-TDC7200 EVM 板。 我们的学生正在执行一个测量水流的项目。 我们收到了一个与电路板一起的换能器。 我们没有任何说明、我假设它是一个40KHz 传感器。 我在您的网站上看到、我们需要频率更高的超声波传感器(4至5MHz)。 此外、我们希望购买非侵入式、即夹住 PVC 管。 我们正在搜索合适的传感器、并从 TI 推荐的公司中搜索到这类传感器不可用。 因此、请指导我们将超声波换能器与 TI EVM 板匹配。"


有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢您的 Adance。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaustuh、您好!

    TDC1000-TDC7200EVM 中包含的传感器是一个 Steminc 15mm 1MHz 传感器、如用户指南 www.ti.com/.../sniu021a.pdf 中所述

    这将适用于流量计量、但需要设计外壳。 存在钳位式超声波流量计、但这些流量计通常是已完成产品的一部分、传感器和外壳不单独提供。 请参阅超声波换能器选择器工具、查找适用于此应用的一些推荐换能器: www.ti.com/.../ultrasonic-sensing-tools-software.page

    Audiowell 生产一些超声波流量计管道、这些管道是经过验证的设计。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题。 我在某个位置看到必须以插入方式放置传感器。 我们正在寻找非侵入式类型。 请 您澄清一下。  

    还请建议我是否可以使用 Stemnic 提供的高频传感器(与  TDC1000-TDC7200 EVM 板兼容)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道现有的非侵入式流量计外壳是否已经成为成品的一部分。 如果您希望使用自己的换能器、则必须设计非侵入式外壳。

    以下是 EVM 随附的 Steminc 换能器的链接: https://www.steminc.com/PZT/en/piezo-ceramic-disc-1-mhz 。 它应该适合这个应用。

    此致、