请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT9221 你(们)好 TI
在开发 OPT8241-EVM-CDK 期间、正在进行固件升级测试。
固件升级过程如下所示。
固件从 TI 主页升级到 OPT9221_0V26.tie 文件
2.升级固件后、请在还原到0V23后联系 E2E 网站。
3.我将固件升级为 VoxelSDK-0.6-7中包含的 OPT9221_0V23.tip、但它不起作用。
4、LED D3在 EVM 套件中未打开、VoxelViewer 无法看到流。
我想知道如何恢复电路板。
我还想知道开发后应用于大规模生产 PCB 所需的固件版本。
我将等待您的回复。
谢谢。
此致、
Tyler