This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AR1642射频规范

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595049/awr1642-ar1642-rf-specification

器件型号:AWR1642

您好!
在 AWR1642数据表 SWRS203中、它列出了以下射频规格。
噪声系数:15dB (76-77GHz)、16dB (77-81GHz)
1MHz 偏移时的相位噪声:-94dBc/Hz (76-77GHz)、-91dBc/Hz (77-81GHz)
我的客户想知道1KHz~1MHz 时的噪声系数图、以及100KHz 偏移(76-77GHz)时的相位噪声。

是否可以绕过 HPF?


BR、
Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    100kHz 时的相位噪声为~-75dBc/Hz。
    噪声系数在整个频段几乎是平坦的。

    HPF 不能被完全绕过。 它可被减少至最低175Khz/350kHz (HPF1和2)。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    如果您对此有任何进一步的疑问、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Vivek