This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP431:ADGKT 蒸气相焊接?

Guru**** 2609935 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595757/tmp431-adgkt-vapor-phase-soldering-alowed

器件型号:TMP431

尊敬的同事:

装配线刚刚请求发出绿灯、以使用蒸汽相焊接工艺焊接 TMP431ADGKT。 这是一种标准技术、适用于 PCB 上的所有其他器件。 那么、问题是、是否可以通过 VPS 焊接该器件?

提前感谢!

Karel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分配给负责远程控制的工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位同事:

    在与安全的线路导向器交谈后、现在情况更加清晰:他们在焊接湿度或空气压力传感器等开放式传感器时遇到问题、因为蒸汽会损坏此类传感器。 对于采用封闭封装的器件、例如 TMP431、它们不会出现任何问题。 因此、他们关心的不是温度曲线(我所期望的)、而是部件对蒸汽本身的敏感性。 工作人员明确地被建议在 焊接任何"传感器"之前先征得客户的书面同意;-)

    我想我们可以结束这个话题。

    此致

    Karel