This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:最大距离

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595900/ccs-awr1642boost-maximum-range

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

以下文件中有一个表格(在 TI 雷达器件中对线性调频脉冲参数进行编程)、

表1. 典型应用的线性调频脉冲配置示例  


根据最大距离公式、

当(c=3*10^8m/s 、 S=10MHz 、 if_max=16.67/2 MSPS)时,我无法计算"max_range=225",原因是什么?

感谢你的答复。

此致、

Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在上面的计算中、您假定最大值为(采样率)/2。 TI 的传感器支持实数和复数1x 模式、其中实现的 IF 带宽为0.9 *(采样率)。 在这种情况下、If max 将为15Mhz。 因此、您应该能够获得225m 的范围。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    感谢你的帮助。

    此致、
    Amin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果这已澄清了您的查询、请单击验证答案。

    此致、
    Vivek