This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:LMP91051

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, LMP91051, BOOSTXL-PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595741/pga460-q1-lmp91051

器件型号:PGA460-Q1
主题中讨论的其他器件:PGA460LMP91051BOOSTXL-PGA460
您好!
请求您的支持、以了解有关超声波传感器和 CO2传感器的一些问题。
超声波传感器 AFE PGA460在当前设计中通过 UART 接口连接到微控制器。 查询是、PGA460具有内部 EEPROM、而在 EVM 中也使用外部 EEPROM。 PGA460是否仅适用于内部 EEPROM?
如果需要外部 EEPROM、则将使用 SPI 多路复用器连接到微控制器 SPI 接口。 微控制器的 SPI 总线连接到 PGA460的外部 EEPROM 以及 LMP91051。 这是否起作用? 由于需要连续监测人员检测(超声波)和二氧化碳、是否会出现任何数据丢失。
关于 CO2传感器、TS418-1N426 NDIR 传感器是否与 LMP91051搭配使用。 是除 TS418-1N426之外的任何其他电路/元件、用于实现 CO2检测操作。
请回复:
此致、
Sumathi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumathi、
    PGA460不需要任何外部 EEPROM 存储器、并且只能使用 UART 进行操作。 BOOSTXL-PGA460 EVM 仅包括用于捕获同步模式输出数据的专用测试用例的外部 EEPROM、这不是一项标准功能。 PGA460的内部 EEPROM 和 RAM 能够存储所有必要的配置和结果信息、外部微控制  器可以通过 UART 直接读取这些信息(仅限 TXD 和 RXD;如果未使用 SCLK、则可通过10kOhm 电阻器拉至接地)。