This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:线性调频脉冲参数计算器

Guru**** 2612355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595668/iwr1443-chirp-parameter-calculator

器件型号:IWR1443

如何根据性能要求计算线性调频脉冲参数、例如最大距离、距离分辨率/精度、速度分辨率等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用此链接

     

    http://www.ti.com/tool/mmwave-sensing-estimator


     (请在 Chrome 浏览器中尝试)
    以计算参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、
    感谢您分享计算器。 我不能打开链接,请确认一下,非常感谢。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、
    这应该是工具的最终路径。
    如果要进行更改、我将确认并重新发布。

    此致、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    上述帖子中的链接现已更新。 请检查。

    此致、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaibhav、
    现在可以打开链接、但无法打开"立即设计"按钮。 谢谢、您能帮我检查并告诉我如何打开按钮吗。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、
    请在 Chrome 浏览器中尝试。

    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaibhav、
    我在 Google Chrome 版本58.0.3029.96中试用了它、并提醒"无法发布/mmWaveSensingEstimator "。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、
    刷新失败的页面最终会加载该工具。 我们将此浏览器相关问题告知工具所有者。

    此致、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaibhav、您好!
    访问链接时也遇到问题。 我正在使用 Chrome 浏览器。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、在解决主网页问题的同时、请使用以下直接链接。

    https://dev.ti.com/mmWaveSensingEstimator

    此致、

    John