This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:CSI 背景下的虚拟通道

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595767/iwr1443-virtual-channels-in-the-context-of-csi

器件型号:IWR1443

CSI 接口背景下的虚拟通道是什么? IWR1443器件的原始 ADC 数据预期用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虚拟通道:

    • 虚拟通道和相关标识符的用途是为数据流中交错的不同数据流提供单独的通道。 虚拟通道标识符编号位于数据标识符字节的前两位。
    • 接收器将监控虚拟通道标识符、并将交错流多路解复用到相应的通道。 在接收器端、这提供了一个管理缓冲器的高效选项
    • 最多支持四个数据流;有效通道为0至3。 外设中的虚拟通道标识符应可编程、以便主机处理器控制数据流的多路解复用方式。
    • 每个虚拟通道都有自己的帧开始和帧结束数据包。 因此、不同的虚拟通道可能具有不同的帧速率、但两个通道的数据速率将保持不变。
    • 此外、数据类型值交错可用于每个虚拟通道、从而允许虚拟通道内的不同数据类型、从而实现第二级数据交错。

    IWR1443使用案例:

    • 此处的主要用例是在 CSI 接口上流式传输原始 ADC 数据。 现在、鉴于此数据的源点是四个完全同步的接收通道、数据将交错、但实际上、一个接收通道将使用单个虚拟通道