This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900EVM:4-20 mA 环路中的更高电流

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595180/pga900evm-higher-current-in-4-20-ma-loop

器件型号:PGA900EVM
主题中讨论的其他器件:PGA900

我使用的是 pga900 EVM。 我为4-20mA 回路配置了 PGA 900、但即使 DAC 寄存器值为0、回路电流也约为4.3mA!!!!

线性在 DAC 寄存器值和回路电流之间保持良好的值较高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    为了使4-20mA 回路在 EVM 上正常工作、请确保设置了以下跳线:

    J9、J4、J5、J10 -闭合
    J6、J8、J7、J16 -开路
    J19 -在引脚2-3之间设置
    J14 -在引脚1-2之间设置

    跳线 J27、J28、J30、J26、J24、 J25 -可以闭合或断开。 这些器件与器件建立数字通信(SPI、I2C)。 如果这些跳线断开、则唯一可能的通信是 OWI。

    使用此跳线配置、可以在测试点 TP3和 TP2处测量4-20mA 电流作为电压!!! (EVM 上10欧姆电阻器上的电流)。

    在 PGA900 GUI 中、需要设置以下设置才能启用4-20mA 环路。

    -在"DAC & PWM Settings"页面上。
    DAC_ENABLE =使能
    TEST_MUX_DAC_EN =启用
    电压放大=无增益
    4.4_20mA_EN =选中(启用)

    现在、如果您在 DAC_REG0中写入0x0000和0x3FFF 之间的值、您应该能够更改电流。

    如果您按照上述所有步骤操作并在 DAC 上设置0x0000代码、则器件拉取的电流不应超过大约3mA。

    此致、
    维克托。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Victor。 我的问题已解决。 模拟惠斯通电桥的 IC 消耗的电流更大。 我只是简单地移除了该 IC。 现在、SYATEM 工作正常。