请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我的客户 尝试使用 CCS 连接到 AR1642 EVM、但在 CCXML 文件的器件列表中找不到 AWR1642。 我让他们将毫米波器件支持包更新为1.5.0、但它无法解决问题。 他们使用的软件版本为:
CCS:6.2.0.00050
毫米波雷达器件支持 1.5.0
TI 仿真器 6.0.628.1
问题的快照如下所示、您能帮您检查一下吗?
谢谢、
Adam