This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:将 EEPROM 编程器与 OPT8241 EVM 配合使用可使固件无效

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595495/opt8241-cdk-evm-using-the-eeprom-programmer-with-opt8241-evm-invalidates-the-firmware

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好!

我只是想告诉您、如果您尝试使用 Windows 10和 TI EEPROM 编程器更新 OPT8241 EVM 上的 OPT9221固件会发生什么情况。

使用的软件:

  • Windows 10
  • VoxelViewer 0.9.6
  • 闪存固件:OPT9221_FW_0v29

过程

  • 连接摄像头并为其供电
  • 启动 VoxelViewer
  • 连接到摄像机、流媒体工作正常
  • 从文件菜单启动 EEPROM 编程器
  • 选择器件和正确的固件(OPT9221_0v29.tie)
  • 单击下载
  • 等待窗口显示"一个"消息
  • 重启摄像头
  • 结果:芯片组指示灯保持熄灭状态、摄像头不再流式传输。
  • 修复:使用 Windows 7 PC、按照完全相同的步骤操作、摄像头可以再次工作。

行为是可重现的。 因此、简而言之:

情况:使用 Windows 10 PC 升级 TI 套件将使固件无效。 (注意:可以恢复设备!)
效果:芯片组 LED 不再亮起,您将无法再从深度摄像头获得任何读数。
解决方案:将套件连接到 Windows 7 PC、并使用该 PC 重新刷写固件。 固件无效的设备可以恢复、只要它们仍然通过 USB 进行通信(通常情况下、FX2固件保持不变)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thilo、

    我们将检查 Windows 10 PC -您能否确认您的 Windows 7 PC 是否与 Windows 10 PC 型号相同? 如果可能、您能告诉我您使用的 Windows 10 PC 的型号吗? (我们怀疑问题可能是由于 USB 控制器而不是操作系统版本造成的)。

    谢谢、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    以下是所要求的详细信息:

    固件升级失败的 PC 固件升级工作正常的 PC
    模型 HP ZBook 15. HP ZBook 15.
    操作系统 Windows 10 x64 Windows 7 x64
    操作系统版本 1511 (内部版本10586.839) 6.1 (内部版本7601)
    CPU 英特尔酷睿 i7-4800MQ 英特尔酷睿 i7-4800MQ
    RAM 32 GB 8 GB

    顺便说一下、我还在 Windows 10台式电脑上尝试过它、但遇到了相同的错误。

    此致、

    Thilo