This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:相干和非相干处理增益汇总

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595684/iwr1443-coherent-and-non-coherent-processing-gain-summary

器件型号:IWR1443

雷达信号处理链的处理增益是多少、包括距离 FFT、多普勒 FFT 和角度估算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    典型的 FMCW 雷达信号处理链包括:距离 FFT、多普勒 FFT、天线内的相干或非相干集成、检测和到达角估算。 距离 FFT 和多普勒 FFT 都是信号振幅和相位信息的相干处理。 因此处理增益为10*log(N),单位为 dB。 天线间的集成可以是相干的、也可以是非相干的。 非相干集成损耗1~3 dB 增益、具体取决于天线数量。 FFT 可实现天线间的相干集成。 可在相干或非相干集成后进行检测。

    请参阅
    www.ti.com/.../mmwave-system-estimator

    以进行更多系统级分析。