请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5809EVM 主题中讨论的其他器件:AFE5809、
大家好
我对 AFE5809 EVM 的电流消耗有疑问。 当我施加+-5V 电压时、电流将为0.77A、有时会跳至1A、这非常高。 使用此板时是否会出现如此大的电流?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我对 AFE5809 EVM 的电流消耗有疑问。 当我施加+-5V 电压时、电流将为0.77A、有时会跳至1A、这非常高。 使用此板时是否会出现如此大的电流?
谢谢你