This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:ADC 格式:复数1x 与复数2x

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595667/iwr1443-adc-format-complex-1x-vs-complex-2x

器件型号:IWR1443

复数1x 与复数2x ADC 数据有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于复数1x 模式、DFE 应用 IQ 不平衡校正、然后对信号进行下采样。 因此、与采样率相比、它允许信号带宽的80%-90%。
    对于复数2x 模式、只有一半的带宽(0~Fs/2)被信号占用、另一半(镜像频带)可被其他噪声源占用、如干扰。 因此、复杂的2x 模式主要设计用于需要干扰消除的应用。