This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312-Q1:布局查询

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594888/ldc1312-q1-layout-query

器件型号:LDC1312-Q1
主题中讨论的其他器件:LDC1312

可以制作一个4层电路板、该电路板具有两层线圈、一层用于接地、另一层用于 LDC1312和其他组件。 我希望电路板的尺寸不超过线圈的尺寸。 这种方法是否正常? 或者、我是否必须制作两个单独的2层电路板、并使用连接器将 PCB 电感器从一个电路板连接到另一个电路板?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Naveen、
    您能否发布布局以供审核? 您似乎建议使用接地层和元件覆盖您的线圈区域、这会降低线圈的灵敏度。
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、  

    客户尚未进行布局。 他想了解是否可以这样做。 两层线圈朝向目标、并保留两层布线和元件。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、

    客户似乎希望执行以下操作:

    此设计有许多局限性、远非最佳设计。 传感器下方的接地平面将极大地降低 Rp 和灵敏度。 对于小型传感器(直径小于15mm)、这些问题最为突出。 最好设计 一个 PCB、在该 PCB 中传感器与 LDC 和接地层物理偏移:

    此致、

    Christo