This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614EVM:电磁阀中磁体的电感测量问题。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595251/ldc1614evm-inductance-measurement-issues-with-magnet-in-solenoid

器件型号:LDC1614EVM

我移动一个较长的细小圆柱形磁体、使其穿过电磁线圈。 我将此线圈连接到 LDC1614EVM CH2端口。

我使用步进电机级来回移动磁体1英寸。 (磁体的一端始终位于线圈内部、另一端始终位于电磁阀外部)

我使用 OneUI 应用程序将数据流式传输到文件。

数据是相当线性的、但在行程中间的读数中具有始终如一的断续。 (如该图所示)

任何可能导致这些断续的想法。 (我想将传感器用于线性距离、但断续对我来说是个问题)

谢谢、

  Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig、
    您提到的断续模式在相同的位置看起来是系统的且可重复的、这让我相信它与系统中的某些机械相关。 您是否已确认步进电机不是问题所在、它实际上确实具有线性响应? 我看到步进电机有时会过冲目标并自行校正。 为了进行调试、您可以 尝试加快速度以查看问题是否变得更加明显、或尝试降低速度以查看问题是否变得平滑。 此外、如果您降低它的速度、您可以独立检查每个增量、以查看步进电机是否存在瞬态行为、或者响应是否实际上是线性的。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以 看起来我有一些不好的配置数据、在使用配置寄存器后、图形现在变得平滑、和
    我的分辨率要好得多。 我认为 OneUI 程序应该更好地解释设置。