This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5013-Q1:ESD

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595483/drv5013-q1-esd

器件型号:DRV5013-Q1

我通过电子邮件发送了问题 它很敏感、因此我无法在此处发布它。 您回答:

"请通过以下链接将您当前和未来的问题发送至 E2E 论坛: e2e.ti.com." "我们的所有产品工程师都位于 E2E 论坛、他们可以在该论坛上为自己的特定器件提供支持。 如果您有不想公开的信息、则需要发布初始问题。 工程师回复后、您可以告诉他您拥有您不想分享的专有信息。 他们将能够满足您的需求。"

所以,在这里提出的唯一原因是你写了:“你需要发布一个初始问题。 工程师回复后、您可以告诉他您拥有您不想分享的专有信息。 他们将能够满足您的需求。"

这是相当尴尬的,我感谢避免进一步拖延。 我该如何实际向您提出我的问题并获得回复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    欢迎访问 E2E 论坛! 很抱歉给您带来不便、但这些是标准操作程序。 您可以看到、我们的论坛是可搜索的、我们的绝大多数用户都依赖 E2E 来查找他们可能面临的特定于产品的应用问题的书面实例。 这就是我们鼓励所有客户首先在 E2E 上记录其问题的主要原因。

    尽管如此、我们交换机密信息的最简单方法是通过"私人消息"。 我将向您发送一个 E2E "朋友申请"、您需要接受该申请、以便我们可以进行连接。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    Harsha