This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT01:采用10米双绞线

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT01, TMP107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595486/lmt01-with-10-meter-twisted-pair-wires

器件型号:LMT01
主题中讨论的其他器件: TMP107

大家好、团队、

如果有使用 LMT01的10米或更长导线的实验数据、您能否与我分享?

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ting、

    让我来看看这一点、但数据表中提到的最大长度为2米。  TI 无法保证超出数据表规格的性能。

    您是否了解过 TMP107? 此部件可支持非常长的距离(300米或以上)。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMT01可驱动高达100pF 的电容。 因此、只要将杂散电容器保持在100pF 以下、就可以正常工作。