This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT01:LMT01

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT01, TMP107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595401/lmt01-lmt01

器件型号:LMT01
主题中讨论的其他器件: TMP107

您好!

我是否可以知道 LMT01是否可以测量10米的物体温度?

现在 Maxim DS18B20可测量77m 距离、符合以下规格和应用要求。

请提供建议解决方案供参考。

谢谢。

DS18B20规范 https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf

DS18B20应用 http://www.go-gddq.com/down/2011-10/11101320432816.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    数据表说明中提到的最大距离为2米、但让我确认并返回给您。  顺便说一下、您是否考虑了 TMP107? 它可以支持长距离(300米)

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    我们的器件可驱动高达100pF 的电容负载。 有许多类型的电缆可用、因此您必须注意电容规格。 您可以驱动长电缆、但必须将杂散电容保持在100pF 以内。 电容会影响脉冲边沿、因此请注意。

    开尔文