This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:有关 framecfg 的问题

Guru**** 2610615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595554/iwr1443-question-about-framecfg

器件型号:IWR1443

您好!

客户报告说、如果他们按如下方式配置256个线性调频脉冲环路、则 cfg 将失败。
通道配置15 3 0
ADCfg 0 1
AdcbufCfg 15 0 1 1
低功耗0 0
ProfileCfg 0 77 7 5 54 0 5 1 256 5500 0 48
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 3
帧配置0 256 0 256 50 1 0
setHSI CSI
sensorStart

我在 CCS 中进行了调试、发现它显示 framecfg 失败。

我按如下所示更改了 cfg、它工作正常。
通道配置15 3 0
ADCfg 0 1
AdcbufCfg 15 0 1 1
低功耗0 0
ProfileCfg 0 77 7 5 54 0 5 1 256 5500 0 48
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 3
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 3
帧配置0 1 128 0 256 50 1 0
setHSI CSI
sensorStart

根据在线培训、线性调频脉冲在一帧内最多可重复256次。
在客户的 cfg 中、它们使用两个 TX 并将循环数设置为256。 这是否违反以下声明(最大256< 2x256 (2TX))? 如果不是,是什么导致了 framecfg 的故障?

此致、
Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    我很遗憾听到你在启动和运行这方面遇到的困难,并希望我们能够迅速完成这一工作。 我有一些初步问题可以帮助缩小问题范围:

    该测试使用了什么毫米波 SDK 版本?
    2. BSS 侧是否提供任何带有 ID 的错误消息打印?

    此致、
    Bhavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    frameCfg 支持的最大循环数为255。 循环2个128次的线性调频脉冲将正确地为您提供256个线性调频脉冲。

    此致、
    Sameer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhavin、

    这是毫米波 SDK 0.8。
    第一个 cfg 出现错误。 请参阅随附的错误消息。 该错误是由 framecfg 失败引起的。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    这似乎没有提供足够的有关 BSS API 调用所抱怨的内容的信息。

    演示应用程序在引擎盖下方调用 Radar interface control.pdf 中列出的函数。(这是 DFP 版本的一部分- www.ti.com/.../mmwave-dfp)
    在 rlSubFrameCfg_t 说明中、numLoops 值的限制在1到255范围内。 理想情况下、即使对于 rlFrameCfg 函数、也应提及这一点。 但是要求是相同的。所以请尝试255以查看是否解决了问题。

    此致、
    Bhavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhavin、

    它在将帧的循环设置为255时起作用。
    通道配置15 3 0
    ADCfg 0 1
    AdcbufCfg 15 0 1 1
    低功耗0 0
    ProfileCfg 0 77 7 5 54 0 5 1 256 5500 0 48
    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 3
    帧配置0 255 0 256 50 1 0
    setHSI CSI
    sensorStart

    线性调频脉冲在一帧内最多可重复256次->线性调频脉冲在一帧内最多可重复255次。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris、我很高兴这个问题得到解决。

    此致、
    Bhavin