请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443 在为 AWR1443 EVM 创建我们自己的配置文件时、我们希望编辑 profileCfg 部分下的距离 bin 参数数量。
我们遇到了一个问题、即距离单元数在64以下不起作用。
您可以对此问题进行澄清吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
以下是一些有用的资源、可帮助您创建自己的配置文件。
为了具体解决您的问题、这些距离单元表示每个 RX 在线性调频脉冲中捕获的 ADC 样本数。
参数在64以下不起作用的原因是,“范围箱数”参数的有效范围为64到 MAX_NUM_SAples。
其中,MAX_NUM_SAMPS 使所有启用的 RX 通道的数据都可以放入16 KB 内存中, 每个样本消耗2个字节用于实际的 ADC 输出情况,4个字节用于复杂的1x 和复杂的2x ADC 输出情况
例如:
最小值为64的原因是在 BSS 固件上选择了 API。 硬件没有此类限制。 但是、BSS 固件不是我们将提供的自定义版本。