This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:是否可以使用 UART 端口烧录 QSPI 闪存?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, TM4C1294NCPDT, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595233/awr1642-is-it-possible-to-use-the-uart-port-to-burn-qspi-flash

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDTUNIFLASH

我们希望打造一个小型 AWR1642模块。

是否可以移除用于 AWR1642 EVM 的 XDS110板载调试器的 TM4C1294NCPDT 芯片? 计划是保留 SOP 引脚并将 UART 端口引出至外部 RS232芯片、从而直接通过 UART 端口烧录 SPI 闪存、而不是使用 XDS110端口。

此外、我们还计划引出 JTAG 连接器、并使用外部 JTAG 工具进行调试。

请确认这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可能的。

    XDS110提供了通过 UART 访问器件的 QSPI 闪存和通过 JTAG 连接调试器件的功能。

    引脚排列 JTAG 连接器以使用外部 JTAG 工具进行调试不会是问题。

    从硬件的角度来看、UART 可由另一个缓冲器驱动、而不是由 XDS110器件驱动。 在您的情况下、这将是一个外部 RS232芯片。
    您将需要确保拥有允许外部 RS232芯片与 QSPI 闪存的 UART 烧录控制连接的软件。 如果您仍计划使用 USB 端口、如果外部芯片直接连接到 UART、UniFlash 将能够与 QSPI 闪存连接。

    此外、请确保新原理图满足连接的电压 IO 要求。