This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 距离 FFT 处理详细信息

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/595225/range-fft-processing-details


一般而言、我的理解是距离 FFT 与每个线性调频脉冲内联运行、因此、例如对于128个线性调频脉冲、我们有128个距离 FFT。
当我们输入帧内处理时间时、如何确定128个范围 FFT 中的范围?
是否有为此运行的特定算法?
它的"处理增益"是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的目标是仅距离、则可以对 FFT 求平均值以获得一些平均增益。 在确定距离时、处理增益并不重要。 您将计算距离分辨率并对幅度最高的区间进行计数。

    可以通过多种不同的方法对128线性调频脉冲 FFT 结果进行后处理。 在此网络链接参考 flylib.com/.../中、了解数字信号处理(第2版) R. G. Lyons 有:不相干平均-公式11-19

    FFT 处理增益来自 FFT 的性质、随着容器数量的增加而增加。 或使用方程式 FFT 增益= 10*log (Nfft/2),其中 Nfft 为 FFT bin 大小。多个 RX 天线组合具有额外的处理增益。 这是一个不相干的处理增益、因为我们在检测之前对天线上的功率进行求和。