This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 水位感应解决方案、可实现1mm 的水位上升

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594996/water-level-sensing-solution-for-1mm-rise-in-water-level

主题中讨论的其他器件:NE555

支持路径:/Product/Help、带器件选择/

我们正在研究水位感应应用、我们尝试了采用 NE555和8位计数器 IC 的定制设计电容式传感器设计、但在水位感应中仅提供4mm 的分辨率。 我们需要检测1毫米的水位上升、您是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Omkar、

     您能否提供有关此设计的更多信息?  您使用的是电容式传感器?  TI 器件?  方框图会非常有用。  以下是有关液位检测的应用手册: www.ti.com/lit/an/snoa935a/snoa935a.pdf