请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 DevPack 文档是指 Samtec 电缆参考 HQCD-060-08.00-TBL-SBR-1-D、用于将此板连接到 TSW1400板、但 DevPack 盒不包含此类电缆。 如何将 DevPack 板连接到 TSW1400板? 我可以使用不同长度的电缆吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
实际上、该电缆是可选的、因为 DevPack 板可以直接连接到 TSW1400板的背面。 请参阅图 DevPack 用户指南的第20部分。
DevPack 文档中提到的电缆长度为8英寸、但实际上可以使用更长的电缆、例如12或16英寸。 通常、这些电缆是定制订单、可直接从 此处的 Samtec 订购。