This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1010EVM:设置测量的采样率(温度、湿度)

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594955/hdc1010evm-to-set-sampling-rate-of-measurement-temperature-humidity

器件型号:HDC1010EVM
主题中讨论的其他器件:HDC1010

大家好、

我的客户希望在 数据流屏幕上半眼设置测量采样率(温度、湿度)。
是否有任何方法来实现它?
以下"采样率"似乎不是实际器件采样率。



问题的背景是确认 HDC1010的自发热。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaita-San:

    遗憾的是、目前无法通过传感解决方案 EVM GUI 修改测量的采样率。

    但出于此目的、您可以使用旧 GUI (不再受支持)、您可以从以下链接下载该 GUI:

    e2e.ti.com/.../6763.snvc172.zip

    在此 GUI 中、可以修改测量的采样率:

    请告诉我这是否解决了问题。

    此致、

    Carmine