This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642偏置问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594653/awr1642-bias-issue

根据 AR1642 EVM 发行说明:在距离方向测量的偏差为+8cm。 TI 是否计划解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chianan、
    您能否指出您所提及的特定发行说明?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,它位于 MSS_main.c 中。 全文如下所示:

    -在距离方向上存在+8cm 的偏置(例如 true 是1m,但测量值是1.08m)
    *使用 MMW/GUI 中的配置文件配置进行测量。
    *这可能是由于射频链前端延迟造成的、而这种延迟尚未实现
    *目前尚有特点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chianan、
    "偏置"是由于电路板、天线等上的额外传播延迟所致 这会因电路板而异(具体取决于设计)。 对于平台而言、它是一个固定的数字、可以在最终估算中轻松地将其减去。

    -Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Vivek
    明白了。 理解并谢谢。