This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400SPO2EVM:AFE4400SPO2EVM GUI v2.0在按下"启动宏窗口&quot 时显示错误;

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594745/afe4400spo2evm-afe4400spo2evm-gui-v2-0-shows-error-when-pressing-launch-macro-window

器件型号:AFE4400SPO2EVM

我有一个 AFE4400EVM、我想制作一个 python 脚本、以便使用 AFE4400EVM GUI v2.0获取数据。 但是、当我按下 "启动宏窗口"时(从"脚本"菜单下)。 它显示以下错误:  

请告诉我如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saad、

    您使用的是什么版本的 Python?

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、我正在使用 Python 3.6.0 (Anaconda 发行版)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试安装 Python 2.7.7 (2014版)、然后安装 GUI、但仍然遇到相同的错误。